This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27411-G1:当我将电量监测计连接到7.4V 电源时、电池参数变为零、但我没有打开电源。

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699716/bq27411-g1-battery-parameters-changed-to-zero-when-i-connect-the-gauge-to-7-4v-power-supply-but-i-didn-t-turn-on-the-power

器件型号:BQ27411-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

 我 在    bq21411G1C 的引脚 PROG 与  其引脚 SDA 之间连接一个1K 电阻器。   

首先、我 将 数据写入 数据存储器、 测量仪表工作 正常。   电池参数 正确。

然后,我 将 PROG 和  GND 引脚连接 到 电源‘s 正极 和 GND。我不 接通电源。

电池参数突然 变为零。     ,移除连接到电源的导线、使参数恢复  正常。

 电阻  器值是否  不合适?我是否应该像 数据表所说的那样使用480K 电阻器?

 我  的.gggcsv 文件  从 bq27411G1A 的芯片中导出,  它是否重要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这种现象并不是每次都发生。 有时、当我将引脚 PROG 和 GND 连接到电源‘s 正极点和 GND 时、参数不会降至零。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请使用数据表建议的值。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用480K 电阻器连接到 PROG 引脚。 我多次尝试将引脚 PROG 和 GND 连接到电源‘s 正极和 GND、而我没有打开电源。

    也许、我经常连接并移除电量监测计、但最终无法被 bqStudio 检测到。

    所以、我想当我将引脚 PROG 和 GND 连接到电源‘s 正极和 GND 时、引脚 PROG 的电压突然改变、这可能会导致问题、我对吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feiyue、

    我不确定我是否遵循您的解释、但请按照文档中的说明操作、并尝试避免以不同的方式执行操作、以避免出现您看到的问题。

    谢谢

    Onyx