请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27411-G1 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
我 在 bq21411G1C 的引脚 PROG 与 其引脚 SDA 之间连接一个1K 电阻器。
首先、我 将 数据写入 数据存储器、 测量仪表工作 正常。 电池参数 正确。
然后,我 将 PROG 和 GND 引脚连接 到 电源‘s 正极 和 GND。我不 接通电源。
电池参数突然 变为零。 ,移除连接到电源的导线、使参数恢复 正常。
电阻 器值是否 不合适?我是否应该像 数据表所说的那样使用480K 电阻器?
我 的.gggcsv 文件 从 bq27411G1A 的芯片中导出, 它是否重要?