您好!
我去年使用了一个工作电路、TI 最近对其进行了一些调整、现在在不关闭输入 FET 的情况下、充电电压不会超过12伏。 从上一个工作设计到现在、我所做的更改包括:
-将5m 感应电阻器更改为10m 感应(对于8A 的最大电流、5m 能够让我实现高达16A 的电流)
-将电感器从3.3uH 更改为4.7uH (不会发现这是一个问题、在设计的 TI 演示板上使用了4.7uH)。
如果您能帮助您了解相关信息、我们将不胜感激
谢谢、Mike
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我去年使用了一个工作电路、TI 最近对其进行了一些调整、现在在不关闭输入 FET 的情况下、充电电压不会超过12伏。 从上一个工作设计到现在、我所做的更改包括:
-将5m 感应电阻器更改为10m 感应(对于8A 的最大电流、5m 能够让我实现高达16A 的电流)
-将电感器从3.3uH 更改为4.7uH (不会发现这是一个问题、在设计的 TI 演示板上使用了4.7uH)。
如果您能帮助您了解相关信息、我们将不胜感激
谢谢、Mike
感谢您提供相关信息。 我一直在使用 BQ 评估软件来设置选项、充电电流、充电电压和输入电流寄存器。 当我设置电压寄存器时、我可以高达大约12V (通过连接电池的仪表进行验证)。 如果我尝试将其设置为13V、仪表将关闭、我检查输入 FET、它们是否关闭(ACFET)。 如果我尝试将电压设置回12V 或更低、则不会发生任何情况、我必须重启 PCBA 并重新启动。
希望这对您有所帮助
很抱歉、上周东北地区的天气让我离开实验室几天。 对您的问题的回答:
输入电压是多少? 什么是电池电压? 睡眠比较器(VCC 至 SRN 比较器)是否关闭 ACFET?
输入电压为24V、电池电压是我们尝试设置的电压。
使用示波器测量的 VCC 至 SRN、当我将输出电压设置为12.288V 时、大约为11.2V。 当我尝试将输出电压设置为13.312V 时、这会在发生这种情况之前跳至~22.5V、但会降至10.2V。 这不应处于睡眠模式、那么正确吗?
2、当 ACFET 关断时、ACOK 电压和 ACDET 电压是多少?
ACOK = 3.3V (在10k 时上拉)
ACDET = 2.77V
是否可以禁用 IFAULT_HI 并将 IFAULT_LOW 设置为"1"?
这似乎是可行的。 但是、我不需要在前面提到的设置上执行此操作(使用不同的电感器和感应电阻器)。 您会建议我从哪里开始对为什么要跳过 IFAULT 进行故障排除?
ACFET 的额外 CGS 和 CGD 值是多少? 您可以分享充电器部分原理图吗?
更改了这些值以与您之前声明的值相匹配(GGS 更改为0.047uF、CGD 更改为1000pF)。 性能没有变化。
谢谢、Mike
感谢测试结果。 从项目3中、我们知道根本原因是 IFAULT。 现在、我们可以继续研究 IFAULT 的根本原因:
a.禁用 IFAULT_HI 并将 IFAULT_LOW 设置为"1":哪一个有效?
b.检查 HIFET;LOFET 栅极驱动波形和开关节点波形、以确保:
在 HIFET 和 LOFET 之间无击穿
当 HIDRV 或 LODRV 信号开始导通时、HIFET 或 LOFET 会在100ns 内导通。
谢谢、请查看红色的评论。
[引用用户="Wang5577"]
感谢测试结果。 从项目3中、我们知道根本原因是 IFAULT。 现在、我们可以继续研究 IFAULT 的根本原因:
a.禁用 IFAULT_HI 并将 IFAULT_LOW 设置为"1":哪一个有效? IFAULT_HI 似乎是问题的原因
b.检查 HIFET;LOFET 栅极驱动波形和开关节点波形、以确保:
以下是与 BQ Bench 测试软件配合使用的设置:
-选项寄存器设置为0x9832 (禁用 IFAULT_HI、LO 为135mV
-充电电流= 4096mA
-输入电流= 8064mA
-充电电压= 16800mV
**实际上没有安装电池,因此没有充电电流流动。
所有范围照片上的颜色:
-黄色是 TOPFET,Vgs
蓝色表示 TOPFET、VDS
紫色是 BOTFET、Vgs
绿色是 BOTFET、VDS
在 HIFET 和 LOFET 之间无击穿
未充电时拍摄-顶部 Vgs 与 BOT Vgs 的时序
在无充电时拍摄-顶部 VDS 与 BOT VDS 的时序(这应显示任何击穿)
当 HIDRV 或 LODRV 信号开始导通时、HIFET 或 LOFET 会在100ns 内导通。
以下是驱动(橙色/紫色)与 FET 开/关(绿色/蓝色)的图像
[/报价]
谢谢、请查看红色的评论。
a.禁用 IFAULT_HI 并将 IFAULT_LOW 设置为"1":哪一个有效? IFAULT_HI 似乎是问题的原因
b.检查 HIFET;LOFET 栅极驱动波形和开关节点波形、以确保:
以下是与 BQ Bench 测试软件配合使用的设置:
-选项寄存器设置为0x9832 (禁用 IFAULT_HI、LO 为135mV
-充电电流= 4096mA
-输入电流= 8064mA
-充电电压= 16800mV
**实际上没有安装电池,因此没有充电电流流动。
所有范围照片上的颜色:
-黄色是 TOPFET,Vgs
蓝色表示 TOPFET、VDS
紫色是 BOTFET、Vgs
绿色是 BOTFET、VDS
在 HIFET 和 LOFET 之间无击穿
未充电时拍摄-顶部 Vgs 与 BOT Vgs 的时序
在无充电时拍摄-顶部 VDS 与 BOT VDS 的时序(这应显示任何击穿)
当 HIDRV 或 LODRV 信号开始导通时、HIFET 或 LOFET 会在100ns 内导通。
以下是驱动(橙色/紫色)与 FET 开/关(绿色/蓝色)的图像
你好
我对前面提到的几个数字讲错了。 我说过 Qg 为4.1nC、这是针对 QG (th)。 对于4V 的 Vgs、此组件的总 Qg 约为20nC (在之前的示波器快照中测量)。 从前面发送的原理图中可以看到、顶部并联了两个 FET、有助于将功率损耗拆分为两个部分、而不是一个部分。 我的假设是、这会使栅极上的电容和电荷加倍、因此我移除了其中一个 FET 进行测试。 我不再跳过 IFAULT_HI、看起来我的上升时间大约为100ns。 请参见下面的示波器截图(黄色表示1个 FET、灰色表示2个 FET)。
[引用 user="Wang5577">如果是这种情况,则问题可能来自布局。 数据表第34页、图21和22介绍了这一点。
如果无法更改布局、则必须禁用 IFAULT_HI 保护。
[/报价]