This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:无法在12伏以上充电。 任何超过12V 的电压都会关闭输入 FET

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669161/bq24725a-cannot-charge-over-12ish-volts-anything-over-12v-shuts-off-the-input-fets

器件型号:BQ24725A

您好!

我去年使用了一个工作电路、TI 最近对其进行了一些调整、现在在不关闭输入 FET 的情况下、充电电压不会超过12伏。  从上一个工作设计到现在、我所做的更改包括:

-将5m 感应电阻器更改为10m 感应(对于8A 的最大电流、5m 能够让我实现高达16A 的电流)

-将电感器从3.3uH 更改为4.7uH (不会发现这是一个问题、在设计的 TI 演示板上使用了4.7uH)。

如果您能帮助您了解相关信息、我们将不胜感激

谢谢、Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将5m Ω 感应电阻器更改为10m Ω、并将电感器电流从3.3uH 更改为4.7uH 不应影响输出电压环路调节。

    '在不关闭输入 FET 的情况下、充电电压不会超过12伏。'
    您是否会提供有关"关闭输入 FET "的更多详细信息? 您是说在关闭输入 FET 后输出电压上升吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供相关信息。  我一直在使用 BQ 评估软件来设置选项、充电电流、充电电压和输入电流寄存器。  当我设置电压寄存器时、我可以高达大约12V (通过连接电池的仪表进行验证)。  如果我尝试将其设置为13V、仪表将关闭、我检查输入 FET、它们是否关闭(ACFET)。  如果我尝试将电压设置回12V 或更低、则不会发生任何情况、我必须重启 PCBA 并重新启动。   

    希望这对您有所帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在、让我们调试一下将输出限制为12V 的保护或环路控制。
    输入电压是多少? 什么是电池电压? 睡眠比较器(VCC 至 SRN 比较器)是否关闭 ACFET?
    2、当 ACFET 关断时、ACOK 电压和 ACDET 电压是多少?
    是否可以禁用 IFAULT_HI 并将 IFAULT_LOW 设置为"1"?
    ACFET 的额外 CGS 和 CGD 值是多少? 您可以分享充电器部分原理图吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将收集所要求的信息。  此处提供了原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于项目4、您可以尝试将 C6从0.1uF 降低到0.047uF、并将 CGD 从2200pF 降低到1000pF。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、上周东北地区的天气让我离开实验室几天。  对您的问题的回答:

    输入电压是多少? 什么是电池电压? 睡眠比较器(VCC 至 SRN 比较器)是否关闭 ACFET?  

    输入电压为24V、电池电压是我们尝试设置的电压。

    使用示波器测量的 VCC 至 SRN、当我将输出电压设置为12.288V 时、大约为11.2V。  当我尝试将输出电压设置为13.312V 时、这会在发生这种情况之前跳至~22.5V、但会降至10.2V。  这不应处于睡眠模式、那么正确吗?

    2、当 ACFET 关断时、ACOK 电压和 ACDET 电压是多少?

    ACOK = 3.3V (在10k 时上拉)

    ACDET = 2.77V


    是否可以禁用 IFAULT_HI 并将 IFAULT_LOW 设置为"1"?

    这似乎是可行的。  但是、我不需要在前面提到的设置上执行此操作(使用不同的电感器和感应电阻器)。  您会建议我从哪里开始对为什么要跳过 IFAULT 进行故障排除?


    ACFET 的额外 CGS 和 CGD 值是多少? 您可以分享充电器部分原理图吗?

    更改了这些值以与您之前声明的值相匹配(GGS 更改为0.047uF、CGD 更改为1000pF)。  性能没有变化。

    谢谢、Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢测试结果。 从项目3中、我们知道根本原因是 IFAULT。 现在、我们可以继续研究 IFAULT 的根本原因:
    a.禁用 IFAULT_HI 并将 IFAULT_LOW 设置为"1":哪一个有效?
    b.检查 HIFET;LOFET 栅极驱动波形和开关节点波形、以确保:

    在 HIFET 和 LOFET 之间无击穿

    当  HIDRV 或 LODRV 信号开始导通时、HIFET 或 LOFET 会在100ns 内导通。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、请查看红色的评论。

    [引用用户="Wang5577"]

    感谢测试结果。 从项目3中、我们知道根本原因是 IFAULT。 现在、我们可以继续研究 IFAULT 的根本原因:
    a.禁用 IFAULT_HI 并将 IFAULT_LOW 设置为"1":哪一个有效?   IFAULT_HI 似乎是问题的原因
    b.检查 HIFET;LOFET 栅极驱动波形和开关节点波形、以确保:   

    以下是与 BQ Bench 测试软件配合使用的设置:

    -选项寄存器设置为0x9832 (禁用 IFAULT_HI、LO 为135mV

    -充电电流= 4096mA

    -输入电流= 8064mA

    -充电电压= 16800mV

    **实际上没有安装电池,因此没有充电电流流动。

    所有范围照片上的颜色:

    -黄色是 TOPFET,Vgs

    蓝色表示 TOPFET、VDS

    紫色是 BOTFET、Vgs

    绿色是 BOTFET、VDS

    在 HIFET 和 LOFET 之间无击穿

    未充电时拍摄-顶部 Vgs 与 BOT Vgs 的时序

     

    在无充电时拍摄-顶部 VDS 与 BOT VDS 的时序(这应显示任何击穿)


     

    当  HIDRV 或 LODRV 信号开始导通时、HIFET 或 LOFET 会在100ns 内导通。

    以下是驱动(橙色/紫色)与 FET 开/关(绿色/蓝色)的图像


    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、请查看红色的评论。

    a.禁用 IFAULT_HI 并将 IFAULT_LOW 设置为"1":哪一个有效?   IFAULT_HI 似乎是问题的原因

    b.检查 HIFET;LOFET 栅极驱动波形和开关节点波形、以确保:   

    以下是与 BQ Bench 测试软件配合使用的设置:

    -选项寄存器设置为0x9832 (禁用 IFAULT_HI、LO 为135mV

    -充电电流= 4096mA

    -输入电流= 8064mA

    -充电电压= 16800mV

    **实际上没有安装电池,因此没有充电电流流动。

    所有范围照片上的颜色:

    -黄色是 TOPFET,Vgs

    蓝色表示 TOPFET、VDS

    紫色是 BOTFET、Vgs

    绿色是 BOTFET、VDS

    在 HIFET 和 LOFET 之间无击穿

    未充电时拍摄-顶部 Vgs 与 BOT Vgs 的时序

     

    在无充电时拍摄-顶部 VDS 与 BOT VDS 的时序(这应显示任何击穿)


     

    当  HIDRV 或 LODRV 信号开始导通时、HIFET 或 LOFET 会在100ns 内导通。

    以下是驱动(橙色/紫色)与 FET 开/关(绿色/蓝色)的图像


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.禁用 IFAULT_HI 并将 IFAULT_LOW 设置为"1":哪一个工作? IFAULT_HI 似乎是问题的原因
    2.从测试波形看、HIDRV 导通所需的时间约为几百 ns。 可能太长。 因此、由于导通速度较慢、保护电路会测量整个 HIFET 上的高电压。
    因此、减小 BTST 和 HIDRV 串联电阻值或选择低 Qg FET 可以解决该问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 我的 BTST 和 HIDRV 串联电阻器当前为0欧姆、因此不能进行太多的降低。 是否有任何建议的 Qg 值? 我目前正在使用 Infineon BSC0901NSI、Qg 目前为4.1nC、看起来非常低。 该 FET 的导通时间应为5nS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果是这种情况、问题可能来自布局。 数据表第34页、图21和22介绍了这一点。
    如果无法更改布局、则必须禁用 IFAULT_HI 保护。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我对前面提到的几个数字讲错了。  我说过 Qg 为4.1nC、这是针对 QG (th)。  对于4V 的 Vgs、此组件的总 Qg 约为20nC (在之前的示波器快照中测量)。  从前面发送的原理图中可以看到、顶部并联了两个 FET、有助于将功率损耗拆分为两个部分、而不是一个部分。  我的假设是、这会使栅极上的电容和电荷加倍、因此我移除了其中一个 FET 进行测试。  我不再跳过 IFAULT_HI、看起来我的上升时间大约为100ns。  请参见下面的示波器截图(黄色表示1个 FET、灰色表示2个 FET)。

    [引用 user="Wang5577">如果是这种情况,则问题可能来自布局。 数据表第34页、图21和22介绍了这一点。
    如果无法更改布局、则必须禁用 IFAULT_HI 保护。

    看起来不像这个。  无论如何、我不使用"系统电流"、只使用充电电流。  下面是感应读数的屏幕截图、这是什么样子? 红色是元件顶层、紫色是内部接地层之一。  我用白色突出显示了感应线。

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想您会找到根本原因:高 Qg 会减慢开通时间并使 IFAULT_HI。 请查找一些低 Qg FET 以解决此问题。