This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS717:可调节稳压器电压

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672904/tps717-adjustable-regulator-voltage

器件型号:TPS717

您好!

数据表中不清楚如何将可调节稳压器设置为0.9V。  看起来公式有一些问题、在公式中、由于 VFB ~0.8V、该值将始终为负。

提前感谢、

Shahaf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shahaf、

    在图34中、两个电阻器 R1和 R2反向。 在公式中、"-1"位于错误位置。 它必须位于小数后面、而不是小数线下方。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shahaf、

    您答对了、公式有误。 方程式应为((Vout/VFB)-1)*R2 = R1。 由于该器件的运行情况、R2必须介于160k 和320k 之间、因此如果您选择 R2 = 316k、则 R1应为39.5k (39.2k 是最接近的1%电阻器)。

    此致、
    标记