你好
请允许我确认 TPS4H160-Q1数据表(修订版 c)第8页注释(2)的含义。
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps4h160-q1.pdf
注释(2)的含义是否正确、如下所示?
"在负载电流大于电流限制设置 x1.5之前、它不符合数据表上的电流限制精度(±15%)。"
如果上述含义正确、负载电流变为 x1.5之前的最小精度如何?
我担心它会限制低于预期的电流。
e2e.ti.com/.../0474.TPS4H160_5F00_External-current-limit-accuracy.pptx
例如、
限值设置= 1A
实际电流=大约500mA
在这种情况下、TPS4H160是否可能限制在600mA 或700mA 左右?
关于上限、
如果负载电流 从未达到大于限制设置的 x1.5、是否有可能持续流动超过+15%?
例如、
限值设置= 1A,在这种情况下 ,1.4A 电流可能 持续流动,直到达到1.5A 过冲上限。
最后、
您是否会解释在负载电流达到 x1.5大时、它为何无法满足 tne 精度?
我的客户正在使用 TPS4H160开发 ADAS 应用、批量生产时间为2018年8月。
因此、我们需要尽快澄清这个问题。 请点击我们。
此致
Yamane