This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:外部电流限制精度

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4H160-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682504/tps4h160-q1-external-current-limit-accuracy

器件型号:TPS4H160-Q1

你好

 

 

请允许我确认 TPS4H160-Q1数据表(修订版 c)第8页注释(2)的含义。   

 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps4h160-q1.pdf

 

  

注释(2)的含义是否正确、如下所示?

  

"在负载电流大于电流限制设置 x1.5之前、它不符合数据表上的电流限制精度(±15%)。"

 

  

如果上述含义正确、负载电流变为 x1.5之前的最小精度如何?

我担心它会限制低于预期的电流。

 e2e.ti.com/.../0474.TPS4H160_5F00_External-current-limit-accuracy.pptx

例如、

 限值设置= 1A

 实际电流=大约500mA

 

在这种情况下、TPS4H160是否可能限制在600mA 或700mA 左右?

 

 

 

关于上限、

如果负载电流  从未达到大于限制设置的 x1.5、是否有可能持续流动超过+15%?

 

例如、

 限值设置= 1A,在这种情况下 ,1.4A 电流可能  持续流动,直到达到1.5A 过冲上限。

 

 

最后、

您是否会解释在负载电流达到 x1.5大时、它为何无法满足 tne 精度?

 

 

我的客户正在使用 TPS4H160开发 ADAS 应用、批量生产时间为2018年8月。

因此、我们需要尽快澄清这个问题。 请点击我们。

 

 

此致

Yamane

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 FET 处于饱和区时、电流限制精度规格适用。 当 FET 处于线性区域时、精度规格不适用。 如果电流限制设置为1A、则当 FET 处于饱和区时、精度+/-15%适用。 在该区域中、0.85A <电流限制< 1.15A。 在达到电流限值之前、FET 处于线性区域、漏源电压 Vds = Ron x IOUT。 负载电流缓慢增加、直到 FET 处于饱和区域。 一旦负载电流达到1.5倍、电流限制设置值为1.5A、精度就会得到应用。 请检查随附的图示。

    e2e.ti.com/.../Current-limit-Illustration.pptxRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的回复、

    请告诉我我们的两个问题。

    1:

    负载电流达到 x1.5之前的最小精度如何?

    我担心它会限制低于预期的电流。

    例如、

     限值设置= 1A

     实际电流=大约500mA

    在这种情况下、TPS4H160是否可能限制在600mA 或700mA 左右?

    2:

    如果负载电流  从未达到大于限制设置的 x1.5、是否有可能持续流动超过+15%?

    例如、

     限值设置= 1A,在这种情况下 ,1.4A 电流可能  持续流动,直到达到1.5A 过冲上限。

    请参阅随附的 ppt 文件第2页和第3页。

    e2e.ti.com/.../Current-limit-Illustration_5F00_2.pptx

    此致

    Yamane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信这些问题在我上一篇文章中得到了解答。 该容差与电流限制设置有关、而不是与实际负载电流有关。 如果电流限制设置为1A、并且负载电流缓慢增加:

    它可以达到1.4A、并在稳定状态下保持此电平

    2 -一旦达到1.5 x 1A、+/-15%便适用。 这意味着电流可以介于1A x (1 -0.15)= 0.85A 和1A x (1 +0.15)= 1.15A 之间。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    感谢您的回复

    我知道、如果 FET 不在饱和区、则电流限制精度不符合数据表中的规格。
    为了满足该规格、需要一次达到 x1.5电流设置。

    但请确认 FET 处于线性区域时的行为。

    TPS4H160是否可以将电流限制在低于 ILIM x (1 -15%)的水平?
    在线性区域中、TPS4H160是否会将负载电流限制在低于0.85A 的水平? *电流限制设置= 1A


    此致
    Yamane