This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tps737:EN 连接、因为需要断电序列

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672585/tps737-en-connection-since-there-is-power-off-sequence-requirement

器件型号:TPS737

大家好、

下面是有关 TPS73701的问题。

因为数据表如下所述。 因此、只需检查下面的原理图是否正常、因为 EN 上有 RC。 谢谢。

 

 

BRS

给定丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    我无法看到您的原理图、您是否能够重新连接图像?

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    请检查附件。 谢谢。

    BRS

    假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    如果4.7K 电阻器保持 NC、我看不到原理图有问题。 如果您最终组装4.7K 电阻器、则器件很可能不会导通。 我建议增大该电阻器、以使器件高于 EN 阈值1.7V。 否则、原理图看起来不错。

    此致、
    标记