This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3671:LM3671MF-3.3NOPB 工作失败或不好。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3671

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697008/lm3671-lm3671mf-3-3nopb-fails-or-not-doing-a-good-job

器件型号:LM3671

您好!

我使用的是  

LM3671MF-3.3NOPB

从5V 到3.3V。 功耗大约为300mA,设备嗡嗡声(可以听到声音),有时会变得很短,红外线摄像机会显示很多热量(当然)

输出电压应为3.3V、为2.9V、10kHz 时具有三角纹波、幅值为0.4V。   

Wurth electronic 的自电容为744054022

使能引脚直接连接到输入引脚。 这是否是问题?

我更换过两次器件、没有任何改进。 我遵循了这些建议  

如果我在引脚5 SW 上放置一个示波器探头(未激活)、器件将变得非常疯狂。 我没有想到15pf 探针会使器件达到该水平。

此致、

PCB ->

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、西里尔、

    很高兴能为您提供帮助。

    器件有时会短路、这一事实让我认为某些引脚上的电压会在某种程度上超过 AbsMax 值并对器件进行充电。 即使您认为您在输入端施加5V 电压、布局寄生效应以及开关操作也会导致巨大的尖峰。 您的布局实际上似乎没有与接地层良好的接地连接。 实际上、我在底层只看到一个条带、蓝色条带、它会引入寄生电感。

    我认为这是我们需要走的方向、但让我们获得更多信息:
    -您能否共享一个更完整的原理图和布局、从实际电源到连接到3.3V 的实际负载?
    您可以共享 BOM 吗?
    -您还可以分享 Vin 引脚与 GND 引脚以及 SW 引脚与 GND 引脚的示波器图吗? 但首先、请观看此简短的视频培训、了解故障排除探测问题:

    training.ti.com/power-tips-managing-your-dcdc-converters-switch-node-sensitivity
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于电容器和自电容器、这是数据表中推荐的。

    我必须承认、我的布局很简单、我认为2018年不会出现这种情况。

    您是否有布局示例? Si 是否可以通过双层实现良好的效果?

    关于5V、我使用了可从24伏转换为5V 的 DC-C 系统、甚至是非常好的实验室电源、但没有成功。

    Rgds

    PS:我已经为该部件做了 google、我看到很多用户 遇到了问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cyril、

    事实上,我注意到你听从了我们的建议。 无论如何、器件和原理图一设计始终与您将此器件连接到的系统进行交互。 对于直流/直流转换器、您有一个电源和一个要连接的负载。 由于和 SMPS 的性质是以高频率(在您的情况下为2MHz、这只是整个方波频谱的基本谐波)进行开关、 因此必须考虑源、负载和连接的相互作用和非理想因素。

    尽管 Maxwell 的方程的有效性仅限于原子距离、但它们很好地表示了这些电动力相互作用(自1862年至2018年一直保持不变)。 例如、可以从这些公式中得出安培定律和法拉第定律、这些定律组合在一起可定义电荷流过任何导体时的电感。

    即使使用最佳实验室电源、长电缆也会导致电流环路、因此会产生寄生电感、该电感会与导线开始和结束处的阻抗(实验室电源的输出阻抗和 SMPS 的输入阻抗)相互作用 根据基尔霍夫定律(此时可以忽略非线性)对 SMPS 的输入电流作出反应、从而导致振铃和尖峰。  

    电缆连接只是一个示例、但由于 PCB 上的任何物体都具有高频副作用、因此您可以理解、必须特别注意布局。 一般规则是减少脉冲电流环路和脉冲电压表面(这模拟了电场和磁场效应之间的二元性)。

    因此、这些相互作用产生的谐振和尖峰会导致 EMI 和电气过载问题(电压和电流可能超过绝对最大值)。 我认为后者是导致您问题的原因、因此我要求我们使用正确的探测技术来完成一些示波器。

    关于布局示例:在数据表的第22页、有一个布局建议、是一个2层布局建议。 有关更多详细信息、请参阅评估板文档: www.ti.com/.../snva122f.pdf

    但是、正如我在本帖子的第一部分所说的、系统及其连接非常重要。 如果您特别使用电缆、则需要降低其寄生电感、这可以通过扭转电缆来减小电流环路所示的面积(电感与之成比例)来实现。

    关于您对我们产品存在问题的许多用户的声明。 请您与我们分享此类信息的来源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。

    本文看起来很有希望、但我已经看到/读到 过其他用户在互联网上的许多潜在缺陷。

    很抱歉,我没有时间 永远使用它,并且无法承受 简单的5至3.3V 直流/直流转换 器的多个 PCB 运行。

    因此、我放弃了该器件、并将其从我的设计中丢弃。  对于简单 的直流/直流功能、 使用起来过于复杂。

    我在网站上还看到、用户在 启动时遇到了此部件可能存在的一些问题、还遇到了生产运行故障等

    我不能承担这一风险。

    我决定 将其从我的设计中移除并 改为另一个品牌、 该部件立即运行良好。

    我认为 TI 应该更改此器件的芯片设计、或者简单地将其移除、并认为此 类器件 必须能够快速工作、并且不受布局或接线注意事项的影响。 这将增加设计到 生产的时间。  

    我的政策很简单、如果某个器件不能简单地完成其工作并且对 EMI (或其他神奇影响)敏感、那么它会立即从我的设计中被丢弃/移除、并且与此类似的器件太多了。

    Rgds、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、西里尔、

    我尊重您的立场、很抱歉您无法使该设备正常工作。
    我只想谈几点:
    -在我的第一篇帖子中、我要求您共享 BOM。 实际上、我注意到您使用的电感器是2.2mF、而不是数据表中建议的2.2uF。 这会产生巨大的影响、因为它可能会导致不稳定。
    -您是否重新设计了 PCB 以适应新器件?
    -您能告诉我们您正在讨论的网络资源吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    >我尊重您的位置,很抱歉您无法使该设备正常工作。
    >我只想谈几点:
    >>在我的第一篇帖子中、我要求您共享 BOM。 实际上、我注意到您使用的电感器是2.2mF、而不是数据表中建议的2.2uF。 这会产生巨大的影响,因为这会导致不稳定。

    这是一个拼写错误、我实际上购买了2.2uH 3.8A 的自检、我已经检查了 LM3671周围的三个器件的10倍


    >>您是否重新设计了 PCB 以适应新器件?

    不,如果失败,这对我们来说将是一场灾难,我不能再做 X 次了, 我需要一个有效的解决方案,我找到了一个对我来说是可以的解决方案。 它更贵,但它的工作方式很有魅力。

    您应输入必须严格指定方式绘制 PCB 的红色字符、并在使用 PCB 时提供 PCB 文件样本。

    使能引脚也似乎是一个问题:

    该器件使用0.5V 的内部基准电压。TI 建议在输入电压为2.7V 或更高之前使器件保持关断状态。

    这导致了很多问题;将 EN 引脚连接到5V 似乎是非常危险的。

    通过谷歌搜索"LM3671问题"、或者失败、您已阅读导致我偏离该问题的陈述。


    -您能不能向我们说明您正在讨论的网络资源?

    很抱歉、我没有保留链接、但我花时间在网上搜索 如何  解决问题、我发现很多关于此部分的严肃链接和博客、甚至有人认为存在设计缺陷、 不  应使用该部件。
    谢谢、此致、