This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3779:ESD 二极管说明

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3780, TPS3779

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683238/tps3779-esd-diode-clarifications

器件型号:TPS3779
主题中讨论的其他器件:TPS3780

您好!  

我的客户正在考虑在新设计中使用 TPS3779/TPS3780。 我们有一些问题涉及器件 ESD 二极管的潜在机会。  

假设 TPS3779/80在输出端和电源轨之间具有 ESD 二极管-将高达2mA 的电流灌入器件的 ESD 二极管是否安全?  这是一个非常罕见的情况,在所有正常情况下,他们都可以避免。 当电流流入 ESD 二极管时、它们不希望芯片正常工作。 只是了解这是可以的。  

此外...

输入引脚是否具有 ESD 保护二极管以防止正向尖峰造成损坏? 输入引脚的规格为7V 绝对最大值,而不是“VCC + 0.3V”绝对最大值,因此我预计它们没有连接到电源轨的 ESD 二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、
     
    该器件确实具有 ESD 保护二极管、但引脚额定值绝不应超过建议的工作条件。 由于建议的输出电流为+/- 5mA、因此灌电流2mA 不会损坏器件。
     

    请 告诉我这是否能解答您的问题。


     
    Michael