Other Parts Discussed in Thread: TPS3780, TPS3779
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3779 主题中讨论的其他器件:TPS3780、
您好!
我的客户正在考虑在新设计中使用 TPS3779/TPS3780。 我们有一些问题涉及器件 ESD 二极管的潜在机会。
假设 TPS3779/80在输出端和电源轨之间具有 ESD 二极管-将高达2mA 的电流灌入器件的 ESD 二极管是否安全? 这是一个非常罕见的情况,在所有正常情况下,他们都可以避免。 当电流流入 ESD 二极管时、它们不希望芯片正常工作。 只是了解这是可以的。
此外...
输入引脚是否具有 ESD 保护二极管以防止正向尖峰造成损坏? 输入引脚的规格为7V 绝对最大值,而不是“VCC + 0.3V”绝对最大值,因此我预计它们没有连接到电源轨的 ESD 二极管。