请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL4242-Q1 数据表显示、电流设置公式适用于0.39和10R 之间、但未指定最小输出电流。 我想使用此部件以35mA 的电流运行一系列 LED、这需要22R 基准电阻(使用公式)。 该器件上的低电流是否存在问题、或者计算基准电阻器的公式是否变得更加复杂?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
数据表显示、电流设置公式适用于0.39和10R 之间、但未指定最小输出电流。 我想使用此部件以35mA 的电流运行一系列 LED、这需要22R 基准电阻(使用公式)。 该器件上的低电流是否存在问题、或者计算基准电阻器的公式是否变得更加复杂?