This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL4242-Q1:在低电流下使用 TL4242

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701145/tl4242-q1-using-the-tl4242-at-low-currents

器件型号:TL4242-Q1

数据表显示、电流设置公式适用于0.39和10R 之间、但未指定最小输出电流。 我想使用此部件以35mA 的电流运行一系列 LED、这需要22R 基准电阻(使用公式)。 该器件上的低电流是否存在问题、或者计算基准电阻器的公式是否变得更加复杂?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philip、

    要获得35mA 的输出电流、所需的基准电阻为177mV/35mA、为5 Ω、在电阻范围内。 您是否会考虑检查您的计算?
    BTW、如果您需要以35mA 的电流驱动 LED、我们提供了新的单通道 LED 驱动器系列 TPS92610/1/2-Q1。 您还可以检查它是否适合您的应用。 谢谢。

    此致、
    谢利·何
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Shirley、

    你是对的。 我认为我必须按下幻灯片规则上的错误按钮!

    我已经了解了 TPS92611、它看起来可能比 TPS4242更好-将 LED 连接到公共接地将简化跟踪、器件使用的电路板面积大致相同。

    此致

    Phil