请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54528 你好。 在 TPS54528数据表2014版本、第9.1节:
TPS54528旨在通过4.5V 至18V 的输入电压源提供高达2A 的输出电流。输出电压可在0.76V 至6V 范围内进行配置。下面显示了1.05V 输出的简化设计过程。
只需澄清此处的措辞、因为这是数据表中除热降额系数外的唯一位置、其中指定的电流小于5A。 因此,如果我的应用要求输入电压至少为10V,输出电压为6V,这意味着我不能提供超过10*2/6=3.33A 的输出电流。 是这样吗? 在此处查找确认信息。 谢谢你。