This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54528:最大功率能力

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701314/tps54528-maximum-power-capability

器件型号:TPS54528

你好。  在 TPS54528数据表2014版本、第9.1节:

TPS54528旨在通过4.5V 至18V 的输入电压源提供高达2A 的输出电流。输出电压可在0.76V 至6V 范围内进行配置。下面显示了1.05V 输出的简化设计过程。

只需澄清此处的措辞、因为这是数据表中除热降额系数外的唯一位置、其中指定的电流小于5A。  因此,如果我的应用要求输入电压至少为10V,输出电压为6V,这意味着我不能提供超过10*2/6=3.33A 的输出电流。  是这样吗?   在此处查找确认信息。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不正确。 如标题所示、TPS54528设计用于在以下范围内提供高达5A 的输出电流。 该部分可能需要更新。