This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCDC 建议

Guru**** 2587195 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2623, LM3481, TPS61221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672039/dcdc-recommendation

主题中讨论的其他器件:LM2623LM3481TPS61221

主席女士,

是否有输入电压范围为0.5V-5.5V、输出电压为3.3V、输出电流为0.5A 的直流/直流转换器?

请提供建议。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hong、

    遗憾的是、据我所知、我们没有一个能够以0.5V 启动的器件? 我能想到的最低输入电压器件是 LM2623、其最小输入电压为0.8V。

    但是、如果您只需要在输入端低至0.5V、您可以通过将稳压3.3V 反馈回升压控制器的 Vin 来"引导"器件?

    LM3481 (配置为 SEPIC)可以以最低2.97V 的输入电压启动。 如果您将其输出电压反馈到 Vin 引脚(二极管或)、则将在低 Vin 下工作。 如果您需要以较低的输入电压启动、建议使用 LM2623作为 LM3481的偏置电源。 但您肯定需要0.8V 的最低电压才能启动 LM2623。

    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您的建议。
    在这种情况下、我是否需要降压/升压转换器?
    TPS61221呢?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么输入电压范围为0.5~5.5V? 是否可以缩小输入电压范围
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hong、

    TPS61221可用于为升压控制器生成偏置电源、由于器件上的电流限制不支持您的输出功率要求、您将无法用于主功率级。 上述升压控制器应用于控制 SEPIC 功率级、这确实是一种降压升压拓扑。

    希望这能解答您的问题?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasper、

    感谢您的回复。

    电源来自无线电源接收器。 由于外部因素导致的电力传输条件、输入电压可能会发生巨大变化。

    您要推荐的产品的输入电压是多少? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您的建议。 您是否有任何建议将无线电源接收器用作电源输入? 这是为了探索新技术、而不是传统的无线充电。

    希望很快收到您的回复。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    无线电源接收器的输入电压范围是多少?  如果它的电压为0.5至5.5V、并且它实际上可以为 输出上具有特定负载的直流/直流转换器的输入提供所需的功率、我建议您遵循上述建议?  如果输入电压范围不同、您能详细说明一下它是什么吗?

    谢谢。

    David。