This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62230:TPS62230:TPS62237#39;s 关断模式

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62230, TPS63051, TPS62821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670869/tps62230-tps62230-tps62237-s-shutdown-mode

器件型号:TPS62230
主题中讨论的其他器件: TPS63051TPS62821

大家好

在 TPS62230的数据表中、名为"器件比较表"的表显示 TPS62237的"下拉 EN、MODE "不是 这意味着什么?  TPS62237是否不支持关断模式?

如果 TPS62237支持关断模式、将 TPS62237 的 EN 引脚拉至 低电平会强制器件进入关断模式、Vout 是否应等于0V?  我们测试的数据表明、当 EN 引脚下拉时、Vout 为

为0.5V。 为什么?

原理图如下所示。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Cooper:

    请参阅下一页中的引脚功能表和解释此列的第8.3.2节。

    此器件系列没有输出放电。 因此、当它被禁用时、如果泄漏不足、Vout 可能会保持在某个值。

    最后、这是一个较旧的器件。 您还想使用单节电池提供3.3V 电压吗? TPS63051等降压/升压转换器将保持3.3V 的输出电压、从而降低电池电压。 或者、TPS62821降压转换器可以提供与 TPS62237相同的功能、但具有更高的效率、PG 输出和输出放电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris

    感谢您的回复!

    由于 TPS62237在我们的项目中得到了广泛使用、我们目前不打算替换它。 但是、我们将评估您推荐的新产品、并期待相应的产品。

    由于 TPS62237没有输出放电功能、当器件进入关断模式时、Vout 不会立即等于0V。 但当器件关断时、我们使用放电阻对输出进行放电。连接放电电阻后、输出电压为0V、移除放电电阻后、电压恢复到0.5V。 您能帮助分析原因吗?关闭时、是否有任何方法将输出保持为零? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果输出电压上升到某个电压、当器件关闭时、您的系统会泄漏到输出端并将其上拉。 其中一条泄漏路径是通过 MCU 的 GPIO 引脚(或上拉电阻器)、该引脚仍由另一个未关断的系统电压(例如1.8V)供电。 您需要移除该泄漏路径或灌入泄漏电流。