请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62230 主题中讨论的其他器件: TPS63051、 TPS62821
大家好
在 TPS62230的数据表中、名为"器件比较表"的表显示 TPS62237的"下拉 EN、MODE "不是 这意味着什么? TPS62237是否不支持关断模式?
如果 TPS62237支持关断模式、将 TPS62237 的 EN 引脚拉至 低电平会强制器件进入关断模式、Vout 是否应等于0V? 我们测试的数据表明、当 EN 引脚下拉时、Vout 为
为0.5V。 为什么?
原理图如下所示。
非常感谢!