This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BQ24650工作电压

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683052/bq24650-bq24650-operation-voltage

器件型号:BQ24650

您好、先生、

当输入太阳能电源为5V 时、BQ24650的工作电压为5-28V、在这种情况下、内部6V LDO 被禁用? 我想、如果 LDO 被禁用、VREGN 也被禁用、充电功能也将被禁用、我不知道这符合我 的理解吗?  我想知道当输入电压仅为5V 时是否仍能工作、如果可以、如何工作。

谢谢。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq24650使用降压拓扑进行电池充电。 当输入电压为5V 时、REGN 仍会加电、但不会达到6V。 充电只能为1节电池充电。