This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:FET 已启用、但充电和放电不起作用

Guru**** 2484715 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700693/bq4050-fet-is-enabled-but-charging-and-discharging-doesnt-work

器件型号:BQ4050

大家好、我的 BQ4050有问题。

仅当我手动关闭 FET_EN 并切换测试命令 CHG_FET_TOGGLE 和 DSG_FET_TOGGLE 时、它才会充电和放电。  

问题可能是 TCA TDA 高、但我找不到导致这种情况的原因。

下面是寄存器的屏幕截图。

感谢你的帮助。

此致、

米兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、米兰、
    除非电池组配置为不可拆卸电池组、否则必须将 PRES 引脚置为有效(拉至接地)、以便在 FET_EN 置1后打开 FET。
    要将电池组配置为不可拆卸电池组、您必须在数据存储器的"设置"下设置[NR]位("DA 配置"中的 Bit2)。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您、现在它可以正常工作。