This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28C45:UCC28C45的 EMI 滤波器

Guru**** 2815355 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C45, PMP40025, UCC28630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699360/webench-tools-ucc28c45-emi-filter-for-ucc28c45

器件型号:UCC28C45
主题中讨论的其他器件: PMP40025UCC28630PMP

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的先生/女士:

我正在使用 UCC28C45设计反激式转换器。

输入为85-265V

Vout= 48V

Iout= 1A。

WEBENCH 已使用 EMI 滤波器为我生成原理图、但这些组件的值缺失。 是否有人可以建议 这些值、或者我 找到了类似的 TI 参考设计(PMP40025)、我是否可以使用此设计中的输入滤波器?

2.所示的输出二极管是理想的、您可以建议使用哪种二极管吗?

此致

Vishal Kakade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我建议您使用 UCC28630 EVM 的输入滤波器、我们知道它通过了传导 EMI 标准 、www.ti.com/.../UCC28630EVM-572

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishal、

    很抱歉我错过了输出二极管!

    您可以使用 TI 功率级设计器工具浏览数字以及 www.ti.com/.../powerstage-designer 、如果您单击器件、则可以查看电压和电流波形以及平均值和 rms 值。

    我建议您使用一个额定电流为2A 的250V 超快速二极管、这样可以为设计中的电压电流应力提供足够的裕度。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、  

    建议使用其他滤波器、因为 UCC28630中显示的共模扼流圈在任何地方都不可用。  

    我将在 电信应用中使用该电源。 请向我推荐相关的 EMI 滤波器。

    此致

    Vishal Kakade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    由于我们没有 UCC28630共模扼流圈的器件型号、因此让我们使用您在 PMP 设计中选择的器件型号。 传导 EMI 图看起来比我预期的要好。

    此致

    Peter