This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2363:上电序列大约为12VINA 3VINA VAUXA AUXINA AUXENA ONA

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2363

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698974/tps2363-power-up-sequence-about-12vina-3vina-vauxa-auxina-auxena-ona

器件型号:TPS2363

我想知道 TPS2363是否有任何上电序列要求。  12VINA、3VINA、VAUXA、AUXINA、AUXENA 和 ONA 是主电源轨和我想知道的 EN。 我阅读数据表并找到以下句子、AUXINA 应该首先加电、然后是12VINA 和3VINA、如果 AUXINA 和3VINA 是同一电源、它们可以一起加电。 这是否意味着、如果 AUXINA 和3VINA 是同一电源、那么在 AUXINA 和3VINA 之前、12VINA 可被加电?

现在在我们的系统中、首先是12VINA、3VINA、VAUXA 和 AUXINA 一起从12VINA 转换、然后 AUXENA 和 OnA 变为高电平。 这是否可以使用? 如果没有、请给出建议的上电顺序。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、

    我稍后会就此作出回应。
    同时、您能否分享您的应用用例和规格。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rakesh、

    这是我们客户的系统、当我获得信息时、我将提供反馈、您需要什么确切规格? 但是现在、他们正在尝试制作新电路板、那么您能否先验证加电序列并为此提供建议。 谢谢。

    此致、

    王斌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    宾宾宾宾宾、您好!

    AUXINA 和3VINA 应首先加电、然后再加电12VINA。 然后、AUXENA 和 ONA 信号可被使能为高电平。

    此致、
    Rakesh