请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2363 我想知道 TPS2363是否有任何上电序列要求。 12VINA、3VINA、VAUXA、AUXINA、AUXENA 和 ONA 是主电源轨和我想知道的 EN。 我阅读数据表并找到以下句子、AUXINA 应该首先加电、然后是12VINA 和3VINA、如果 AUXINA 和3VINA 是同一电源、它们可以一起加电。 这是否意味着、如果 AUXINA 和3VINA 是同一电源、那么在 AUXINA 和3VINA 之前、12VINA 可被加电?
现在在我们的系统中、首先是12VINA、3VINA、VAUXA 和 AUXINA 一起从12VINA 转换、然后 AUXENA 和 OnA 变为高电平。 这是否可以使用? 如果没有、请给出建议的上电顺序。 谢谢。