This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:Cell5 &放大器;Cell6电压不稳定

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701056/bq76930-cell5-cell6-voltage-unstable

器件型号:BQ76930

您好!

现在测量 Cell5和 Cell6上的电压、我们发现电压不稳定、如下表所示:

该原理图与上一个原理图相同、但会导致损坏的二极管除外

我们已经尝试从 CV6移除 D15或将 D15连接到 VC5x、在 FYI 中、它更不稳定

请就此提供帮助? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chentsu、
    捕获波形时的工作条件是什么、电池平衡是否正常工作?
    通常会影响电池5和电池6电压的因素有以下几个:
    -缺少射频或 RC 电容器,但您有这些电容器。
    -高阻抗源、例如电阻电池仿真器和平衡。
    -电芯5连接(V5或 C5)到低阻抗电芯或源极的常见路径电阻。 请参阅 http://www.ti.com/lit/slua749a 图8。 这会拉高1节电池、而另一节电池则下降。
    -大型滤波电容器(1k RC 为1uF CC)可能会由于稳定时间较长而破坏一组中的低电芯。 这可能会影响电池6、但不应影响电池5。
    -将肖特基用于 D16并具有热敏电阻。 大约300uA 将在单独的2秒间隔上偏置热敏电阻、从而导致 VC5X 移动约300mV。 如果 D16导通、则电芯5可以测量低电平。 为了实现热敏电阻效应、占空比看起来很长。

    我误解了第一个原理图上齐纳二极管的位置、错误地认为它们位于电池上、而不是 IC 输入上。 在对单节电池进行平衡时、下一节电池上的电压将达到电池电压的大约1.5倍。 如果您注意 到 www.ti.com/.../slua775 图5、请想象 VC2是否不移动。 1.5 x 4.2V 将是6.3V。 由于您具有5.6V 齐纳二极管、因此在本示例中、它们将导通并拉通 VC2。 如果我们要平衡每个其他电池、不平衡电池上的电压将尝试加倍、齐纳二极管将具有更大的偏置。 电池5和电池6的电压似乎都在下降、而电池5最大。 我看不到这样做的原因。 如果齐纳电流电池6的稳定时间得到增强、则应具有更大的中断、因为首先测量它。

    我希望这对您有所帮助。 您可能需要使用范围进行测量、以查看正在移动的内容。 所关注的领域是波形的"测量"短部分、如 www.ti.com/.../slua775 图5、但要查看与电池5和6相关的信号。