请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76930 您好!
现在测量 Cell5和 Cell6上的电压、我们发现电压不稳定、如下表所示:
该原理图与上一个原理图相同、但会导致损坏的二极管除外
我们已经尝试从 CV6移除 D15或将 D15连接到 VC5x、在 FYI 中、它更不稳定
请就此提供帮助? 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
现在测量 Cell5和 Cell6上的电压、我们发现电压不稳定、如下表所示:
该原理图与上一个原理图相同、但会导致损坏的二极管除外
我们已经尝试从 CV6移除 D15或将 D15连接到 VC5x、在 FYI 中、它更不稳定
请就此提供帮助? 谢谢你。