主题中讨论的其他器件: TPS61220、 TPS61220EVM-319
您好!
我尝试在嵌入式设计中整合具有固定3.3V 输出的 TPS61221升压稳压器、以便在电池耗尽时将电源电压保持在3V 以上。 我的设计会打开和关闭。 但是、当它打开时、它会消耗大量电流:75mA。 在75mA 电流下、我无法保持3.3V 输出。 我已根据数据表中的电路图、使用10 uF 电容器为 C1和 C2连接器件、并使用4.7 uH 电感器连接器件。 当我将 TPS61221连接到电源而不将它连接到负载时、它的输出电压为3.3V、但当我的电路负载时、它只能提供大约50mA 的电流、输出电压下降至2.8V 左右。 通过查看数据表中的图1、我认为输出电流应该在150-200 mA 范围内、以满足我计划使用的输入电压范围:2.2V - 3.7V。我显然缺少一些东西、但我无法确切地确定什么。 有人有什么建议吗? 谢谢!