This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562200:降低转换到 ECO 模式的电流电平

Guru**** 2540070 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680544/tps562200-lowering-the-current-level-for-transitioning-into-eco-mode

器件型号:TPS562200

我的客户在 TPS562200以 ECO 模式运行时遇到纹波问题。 我们已经使用前馈电容器优化了纹波。 目的是将器件转换至 ECO 模式时的电流减小至70mA 左右。 这可以通过增加电感器来实现、并且已经进行了实验。 对于70mA、计算出的值为33uH、但客户以15uH 运行测试、结果明显改善。

在设计中使用15uH 或33uH 电感器有哪些风险?

这些是参数:

最大输入电压= 15V

Vout = 5V

Iout =从50mA 到1.8A

最高温度= 85°C

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我将在星期一探讨这个问题和答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lenio、

    我是一个困惑的垃圾。 您的意图是什么? 您希望减小哪种电流?

    此致、

    Edwin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一旦 Vin、Vout 和 L 被选择、这意味着确定了最短导通时间。 当 HSF 在最短导通时间内工作时、即峰值电流是恒定的。 上述70mA 只是在一个组合的 Vin、Vout 和 L 上获得的值、更改其中的一个将改变转换点的电流。
    正如您在数据表中看到的、输出滤波器具有一个双极点、该极点受 Interan 电路生成的高频零点的限制、从而获得足够的相位裕度。 高电感可能会导致稳定性问题和不良的负载调节性能。
     
    BRS、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、

    感谢您的回复。 恐怕我需要更多细节。 我知道稳定性可能是一个问题、这是我一直关注的问题、但测试和仿真并不能证实这一点。 我们的 Webench 仿真显示的结果非常好。 我的计算结果不会显示任何异常情况、更重要的是、电路测试正常。 使用较大电感器的唯一缺点是数据表、遗憾的是数据表未详细说明为何将最大值限制为4.7uH。 我希望看到支持它的数字。

    在回答 Edwin 的问题时、我们希望 ECO 模式只在较低的电流水平下运行、在本例中为70mA。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lenio:

    继续了解 Ryan 的意见。 对于 DCAP2器件、如果您查看其波特图、则会发现内部纹波注入电路存在内部零点。 该零点位于10k-20kHz。 该零点旨在通过 LC 补偿双极点。 在这种情况下、如果您希望具有良好的相位裕度和带宽、则需要将 LC 双极点放置在接近内部零的位置。 这意味着、如果您选择较大的电感器、则可以考虑使用较小的输出电容器。 对于您的应用、您可以尝试降低输出电容器的值。 但是、由于您的电感器为15uH、建议使用3个4.7uH 的时间、如果您仍然使用建议的44uF 输出电容器、则可能会很好地提高稳定性。 内部零点仍然可以补偿双极点。 谢谢!