请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS562200 我的客户在 TPS562200以 ECO 模式运行时遇到纹波问题。 我们已经使用前馈电容器优化了纹波。 目的是将器件转换至 ECO 模式时的电流减小至70mA 左右。 这可以通过增加电感器来实现、并且已经进行了实验。 对于70mA、计算出的值为33uH、但客户以15uH 运行测试、结果明显改善。
在设计中使用15uH 或33uH 电感器有哪些风险?
这些是参数:
最大输入电压= 15V
Vout = 5V
Iout =从50mA 到1.8A
最高温度= 85°C
感谢您的帮助!