主题中讨论的其他器件:BQ76940、
您好!
在生产线上进行测试时、由于电池6在短路测试(P+对 GND 短路)后无电压、一些样品失败
下面的表单工具可以看到电芯6= 0.816V、电芯7=3.76V...等、电池侧的实际测量值为3.58V
R25= 1.32V、R28=1.318V、D15=2.12V、VC5B-VC6 = 0.816V

现在客户怀疑 IC 损坏、更换 IC 后一切都很顺利。
请帮助检查是否需要修改此问题的原理图。
(在 chang R28/R30/R25/R137之后、结果相同)
谢谢你。
BTW、在每个电池中、是否有任何影响加上不同的序列? (cell1>cell2>... 或随机)
原理图随附于下方:
e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-Page1_5F00_AFE_5F00_BQ7694-_2B00_.pdf