This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:电池6不测量电压

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698920/bq76930-cell-6-measure-no-voltage

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件:BQ76940

您好!

在生产线上进行测试时、由于电池6在短路测试(P+对 GND 短路)后无电压、一些样品失败

下面的表单工具可以看到电芯6= 0.816V、电芯7=3.76V...等、电池侧的实际测量值为3.58V

客户测量的是:

R25= 1.32V、R28=1.318V、D15=2.12V、VC5B-VC6 = 0.816V

现在客户怀疑 IC 损坏、更换 IC 后一切都很顺利。

请帮助检查是否需要修改此问题的原理图。

(在 chang R28/R30/R25/R137之后、结果相同)

谢谢你。

BTW、在每个电池中、是否有任何影响加上不同的序列? (cell1>cell2>... 或随机)

原理图随附于下方:

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-Page1_5F00_AFE_5F00_BQ7694-_2B00_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chentsu、
    原理图显示、电源引脚通过二极管 D16、D10和 D6与电池隔离。 我不知道该部件是否能以这种方式工作、我一直听说它会造成损坏。
    每个电源引脚(VC5X、VC10X、BAT)必须有一个滤波电阻 RF 连接到相应的电芯。 这些似乎是 R137、R138和 R9、但二极管是串联的。 bq76930和 bq76940的射频电阻器通常应为1k 欧姆。
    二极管应从 VC5到 VC5X、VC10到 VC10X 以及从 VC15到 BAT、如 bq76930数据表图8-3所示。
    对于 bq76930和 bq76940、输入检测引脚的 RC 电阻器的典型值应为1k。 其中大多数是、但 R25、R28、R30、R18 R17和 R3应匹配(1k)。
    带有1uF CC 输入电阻器的1k RC 输入滤波电阻器可以在平衡期间显示电压误差。 如果不需要这样做、请将滤波电容器的尺寸减小到0.22或0.1uF
    该器件旨在耐受随机电池连接、但外部电路可能会导致较大的瞬变。 从下而上的连接应该非常安全。 连接自下而上的电源组(BATT、C5、C10、C15)、其他输入将以中等步长提供电源。 电池输入上的齐纳二极管有助于限制电压、但请记住、器件限制在 IC 引脚上。 请参阅 www.ti.com/.../slua749 图21有关某些系统中的关注领域、它会增加一个齐纳二极管(D10B)和一个不同的齐纳二极管(D11)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这里有一些问题:

    1.很抱歉、我能得到它、您的意思是 D16/D10/D6不能正常工作吗? 这些二极管会导致损坏? 请您详细解释一下、非常感谢。

    2.从图34中的 EVM 原理图中,D22直接从 VC5连接到 VC5X,而无需任何电阻,这意味着我应该移除 R137 (在原理图中)并将 D16从 VC5直接连接到 VC5X?

    3.客户发现,如果降低 B-(从电芯连接到 AFE B-的线路)的阻抗,会降低故障率,是否有任何意义?

    BTW、所有100欧姆电阻器都按照您的建议变为1KOhm、然后再次进行测试、结果是相同的。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chentsu、

    1.是的、二极管会阻止从电源到电池的电流、器件会经常损坏。  我不知道详细信息、但希望二极管允许在瞬态后在 IC 上保持高电压、同时器件的电池电压和其他输入恢复正常。

    2. R137的右侧应连接到二极管 D16的阴极。  通过这种方式、电源引脚可在电芯电压升高或降低时与电芯连接。  D16的阳极应连接到 VC5。 这样、VC5的电压不能比感测输入高得多、电源引脚滤波电容器将在需要时通过 R137和 R30 (+二极管)进行充电。  当电压正常时、二极管断开。  VC10和 BAT 也会产生同样的效果。   您可能会看到二极管连接的 slua749图3或图20。

    B 中的较低阻抗将降低器件的瞬态。  虽然 IC 的所有电源电压都可能受到 VC5X 至 VSS 的影响、但似乎最有可能受到损坏、因为这将是受 B 线影响的差分电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的帮助、问题在二极管连接返工后得到了解决。