This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:不带二极管仿真的电流感应

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695308/lm5116-current-sensing-without-diode-emulation

器件型号:LM5116

你(们)好
数据表第17页(图30 RDS (on)电流检测、不带二极管  
仿真)。 这是否意味着、如果没有感应电阻器(Rs)无法实现 DEM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    将 DEMB 连接到 CSG 以启用二极管仿真模式。 这是通过在不使用电流感应电阻器时感应 SW 节点电压来实现的。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    1.客户被熔融了为什么图30标题显示为"无二极管仿真的 Rdson 电流感应"。 当电感器电流变为负值时、应进行二极管仿真、 并通过监控 SW 和 DEMB 之间的电压来决定。 无论我们使用 Rdson 检测还是放置另一个 Rs 检测。 对于图30电路、它显示了 Rdson 感应连接、但这并不意味 着它没有二极管仿真、 rgiht?  

    2.您说过"将 DEMB 连接到 CSG 以启用二极管仿真模式"、如何连接以 禁用二极管仿真模式? 添加 RDEMB=10k 将使 DEMB 引脚=0.45v、如何确定 RDEMB 值以及任何公式?

    谢谢。

    此致、

    Lynn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lynn、

    问题1:二极管仿真通过 DEMB 上的电阻器进行配置(例如10k)-这是图30所示的情况。 该电阻器为零欧姆、以启用二极管仿真模式运行(NOTH RDSon 感应和感应电阻器感应)。

    问题2:在 DEMB 使用足够大的电阻器、以便在低侧 FET 导通期间其大于最高 SW 电压。 这取决于 FET 的导通电阻(热时最高)、最大输出电流和 SS 较高时 DEMB 电流的最小规格(根据数据表中的 EC 表、为28uA)。


    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lynn、

    如果没有其他问题、请点击 Resolved、以便我们可以结束此主题。

    此致、
    Tim