请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5116 你(们)好
数据表第17页(图30 RDS (on)电流检测、不带二极管
仿真)。 这是否意味着、如果没有感应电阻器(Rs)无法实现 DEM?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
数据表第17页(图30 RDS (on)电流检测、不带二极管
仿真)。 这是否意味着、如果没有感应电阻器(Rs)无法实现 DEM?
您好、Tim、
1.客户被熔融了为什么图30标题显示为"无二极管仿真的 Rdson 电流感应"。 当电感器电流变为负值时、应进行二极管仿真、 并通过监控 SW 和 DEMB 之间的电压来决定。 无论我们使用 Rdson 检测还是放置另一个 Rs 检测。 对于图30电路、它显示了 Rdson 感应连接、但这并不意味 着它没有二极管仿真、 rgiht?
2.您说过"将 DEMB 连接到 CSG 以启用二极管仿真模式"、如何连接以 禁用二极管仿真模式? 添加 RDEMB=10k 将使 DEMB 引脚=0.45v、如何确定 RDEMB 值以及任何公式?
谢谢。
此致、
Lynn