This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92602-Q1:PWM 调光频率可高达20kHz 或不高达20kHz

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681580/tps92602-q1-pwm-dimming-frequency-can-up-to-20khz-or-not

器件型号:TPS92602-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92515

您好、先生、

我想在 TPS92602上使用20kHz PWM 调光频率、但数据表显示典型 PWM 调光频率为2KHanz、未列出最大频率。 使用 TPS92515时、请参考 TI 参考设计的文档。 使用分流 FET PWM 调光时、最大 PWM 调光频率可高达30kHz。 TPS92602的 PWM 调光类型也是并联 FET PWM 调光、是否可以将 PWM 调光频率提高到20kHz。

Janson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Janson、

    由于具有分流 FET PWM 调光功能、TPS92515可支持30kHz PWM 调光和高 PWM 调光比。 并联 PWM 调光意味着使用与 LED 并联的另一个 FET 来分流输出电流。 它与我们在 TPS92602中所做的不同。
    坦率地说、TPS92602很难在该高 PWM 频率下工作。 调光比不会很高。

    此致、
    谢利·何
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、雪

    当 PWM 调光频率过高时、可能会导致什么问题? 我可以通过做一些实验来了解 PWM 调光频率限制吗?

    此致

    Janson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Janson、

    在 PWM 调光期间、输出电流在每个 PWM 调光周期内达到设定值需要一些稳定时间、这通常取决于环路响应时间。 因此、如果 PWM 调光频率过高、稳定时间将影响调光精度。 您可以测试设置时间以查看其对 PWM 调光的影响。

    此致、
    谢利·何
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shirley、

    此设置时间是否意味着占空比从高电平变为正常? 不同的开关频率是否会影响此设置时间?

    此致
    Janson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Janson、

    这意味着 PWM 变为高电平后、输出电流达到满量程值的时间。 开关频率不会影响稳定时间。 但是、如果周期较短、稳定时间将占用大部分开关周期。
    顺便说一下、我是否可以问为什么需要如此高的 PWM 调光频率? 您在什么应用中使用此器件? 谢谢。

    此致、
    谢利·何
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shirley、

    我已经使用20kHz PWM 频率对 TPS92602 EVB 进行了实验。 我看到、PWM 打开和关闭时、输出电流从1%的 PWM 比率下降到100%。 我还监视 OVFB、ISNS 和 DIAG 引脚的波形、看起来正常。 这是可以的吗? 我还需要关心其他问题吗?
    我使用20kHz PWM 频率来避免驱动器电路的噪声。 当使用2KHz PWM 频率时、我可以听到声音噪声。 我正在开发家庭照明产品。

    此致
    Janson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Janson、

    是的、如果测试结果良好、您可以在20kHz 下使用它。 我之前说过、只是提醒一下 、如果 PWM 频率过高、在低占空比下实现高精度并不容易。 但是、如果您的应用中不需要高 PWM 调光比、这是可以的。

    此致、

    谢利·何