请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92602-Q1 主题中讨论的其他器件:TPS92515
您好、先生、
我想在 TPS92602上使用20kHz PWM 调光频率、但数据表显示典型 PWM 调光频率为2KHanz、未列出最大频率。 使用 TPS92515时、请参考 TI 参考设计的文档。 使用分流 FET PWM 调光时、最大 PWM 调光频率可高达30kHz。 TPS92602的 PWM 调光类型也是并联 FET PWM 调光、是否可以将 PWM 调光频率提高到20kHz。
Janson