This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76925:BQ76925睡眠模式

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682318/bq76925-bq76925-sleep-mode

器件型号:BQ76925

尊敬的所有人:

   在我的设计中、MCU 由  外部供电 、而不是电池供电、如果我断开外部电源、MCU 将无法工作、  

  假设我突然关闭了用力电源, 此时如何将 BQ76925置于 睡眠模式? 您能给出一个好的建议?谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Xiao,
    我们的 BMS 专家之一已被指派负责解决您的问题、并将很快解答。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiao、
    bq76925通过 I2C 被命令进入睡眠模式、它没有一个关断引脚。 如果 MCU 提供电池保护决策、则应具有可靠的电源。 bq76925不控制保护电路、应在具有 MCU 的系统中使用、该 MCU 可控制保护开关或决策。
    一种解决方案可能是使用一个非常简单的控制器来监控外部 MCU 的存在并命令 bq76925进入睡眠状态。
    希望这对您有所帮助。