Other Parts Discussed in Thread: BQ76925
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76925 您好、先生、
我的客户将 bq76925用于4芯电池应用、客户遇到以下一个问题:
当电池电压为 BAT0=3.318V BAT1=3.319V BAT2=3.318 BAT3=3.318时, PIN15(VCOUT)(相关 BAT3)比其他三节 VCOUT 大100mV,
出现此问题的原因是什么、为什么 BAT3 VCOUT 与其他电池电压之间存在如此大的差距、谢谢。