This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76925:Vcout 具有100mV 误差

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682083/bq76925-vcout-have-100mv-error

器件型号:BQ76925

您好、先生、

我的客户将 bq76925用于4芯电池应用、客户遇到以下一个问题:

当电池电压为 BAT0=3.318V BAT1=3.319V BAT2=3.318 BAT3=3.318时, PIN15(VCOUT)(相关 BAT3)比其他三节 VCOUT 大100mV,  

出现此问题的原因是什么、为什么 BAT3 VCOUT 与其他电池电压之间存在如此大的差距、谢谢。

下面是相关原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lina,
    感谢您关注我们的产品。 已为您的问题指派了 BMS 专家。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lina:
    最可能的原因是输入放大器的共模效应。 该器件已存储所有6个电池的校准值。 在减少电池节数时、您可以像在数据表中所做的那样使用顶部电池、但顶部电池的校准将不会那么好。 对于100mV 误差、您将需要进行自己的校准。
    另一种选择是按顺序使用电池、以便存储的校准正常、但使用数据表第8.3.2.2.2节中所述的 BAT 电压限制。
    请注意、该器件在 BAT 和 VC6之间具有10V 绝对最大值。 原理图显示了这些引脚来自不同连接的电路。 确保部件未损坏。
    在原理图中、C61或 C62的顶部似乎要连接到 BQ_VC1请检查您的连接。