请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LP8758-E0尊敬的 TI 专家:
我现在正在使用 Hisilicon ARM HI3559C 并为此~寻找 PMIC 我需要 四个0.8V 输出(6A/2A/2A/3A)和一个1.8V 输出(1A)、 我们是否有 PMIC 用于这种情况?非常感谢~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.