This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMIC 解决方案

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8758-E0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700773/pmic-solution

主题中讨论的其他器件:LP8758-E0

尊敬的 TI 专家:

我现在正在使用 Hisilicon ARM HI3559C 并为此~寻找 PMIC 我需要 四个0.8V 输出(6A/2A/2A/3A)和一个1.8V 输出(1A)、  我们是否有 PMIC 用于这种情况?非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,方

     输入电压是多少? 我想您指定的负载电流是最大值、对吧?

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Phil
    是的、指定的电流为最大~μ A
    TI 是否具有用于 Hisilicon 的 PMIC、以及用于 Intel 的 PMIC~~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,方

    直接答案是否定的;但如果需要足够长的时间和数量>0.5M/year、我们可能会从 PMIC 为 Intel 生成新的 OTP。 输入电压是多少?

    谢谢!
    Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我明白了~~
    也许任何输入电压都可以、您能告诉我这种情况下的最佳 PMIC 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果输入介于2.5V 至5.5V 之间、请查看具有一个或两个负载开关的 LP8758-E0。
    谢谢!
    Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,方

     请通过我的工作电子邮件与我联系:pyi@ti.com、了解有关使用 LP8758-E0与负载开关以满足您的应用需求的更多详细信息。  

    谢谢!

    Phil