This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:有关在 USB 以外的其他系统中使用 OTG 功能的查询

Guru**** 2586575 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890H, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700216/bq25890h-inquiry-about-using-otg-function-in-other-system-than-usb

器件型号:BQ25890H
主题中讨论的其他器件: BQ25895

你(们)好。

我的客户想要设计一个系统、例如:

1) 1)通常、12V 电压由外部输入(使用适配器)、此时电池充电至3.8V。

2) 2) 当外部电源切断时、已充电电池的电压将升高并以5V/1.5A 输出、以便在内部系统中使用。

3) 3) 我想使用 BQ25890H 的 OTG 功能来执行上述操作。

BQ25890H 无需任何外部控制即可执行这些功能吗?

请参阅下图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    bq25890H 需要主机软件才能进入 OTG。  该系列中唯一一款在 VBUS 被移除时(在短延迟后)自动进入 OTG 的 IC 是 bq25895、但其5V 输出来自 PMID 而非 VBUS、这是专为移动电源应用而设计的。  该 IC 是否适合您的应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff
    感谢您的快速响应。

    1. bq25895是否能够在没有 I2C 或主机控制的情况下实现 OTG?
    在方框图中、PMID 通过内部 FET 连接到 VBUS。
    如果对 VBUS 施加12V 电压、PMID 是否会输出12V 电压?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于1、是的、bq25895在 VBUS 电压降至 UVLO 阈值以下后自动进入 OTG 模式。

    关于2、是的、如果对 VBUS 施加12V 电压、PMID 将看到12V 电压。