请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25890H 主题中讨论的其他器件: BQ25895
你(们)好。
我的客户想要设计一个系统、例如:
1) 1)通常、12V 电压由外部输入(使用适配器)、此时电池充电至3.8V。
2) 2) 当外部电源切断时、已充电电池的电压将升高并以5V/1.5A 输出、以便在内部系统中使用。
3) 3) 我想使用 BQ25890H 的 OTG 功能来执行上述操作。
BQ25890H 无需任何外部控制即可执行这些功能吗?
请参阅下图