This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:BQ78350 -可以#39;t 通过 SMB 进行通信

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ78350, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699684/bq78350-bq78350---can-t-communicate-through-smb

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOEV2400

大家好、

我将 BQ78350与 BQ769300搭配使用。 当使用 EVM 时、我能够与 BQSTUDIO 成功通信、但是当我使用 PCB 时、我无法与 BQ78350通信。 我尝试了 EV2400和 EV2300、但两次尝试都不成功。 SMB 线路仅连接到 BQ78350、尽管布局中有内部 MCU、但我没有单独放置它来测试 BQ78350通信线路。 我感觉系统实际上在工作、因为我可以在示波器中看到来自 VEN 引脚的脉冲。 我测量了 SMC 信号、其外观如下:

您对可能发生的情况有什么了解吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、
    如果 MCU 不与 bq78350通信、我建议检查从 MCU 到 bq78350的寻址。
    如果 EV2300或 EV2400无法与 bq78350通信、并且信号看起来正常、请检查连接以确保它们连接到正确的引脚。 确保 MCU 不会干扰通信。 另请查看 bq769x0的 I2C 线路。 bq78350依靠 bq769x0进行数据操作、如果无法与监控器设备通信、则会花费其时间线尝试与监控器通信、并且可能无法响应 SMBus。
    探测 I2C 线路、如果它们每250ms 有短暂的流量突发、则通信可能良好。 如果总线持续忙、这可能是问题所在、请在尝试解决 SMBus 之前纠正 I2C。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    这看起来很奇怪。 如果 AFE 与电量监测计成功通信、您应检查警报以查看器件是否检测到故障并自行保护。 BQ 可能处于睡眠状态。 只需确保成功感知到主机连接。

      这可能不是问题、但值得测试。 此外、为了检查正确的操作、您还可以启用 Display 引脚并读取 LED 引脚上的电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、我检查了 IC 之间的通信线路、并解决了问题。

    祝您度过美好的一天!