请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350 主题中讨论的其他部件:BQSTUDIO、 EV2400
大家好、
我将 BQ78350与 BQ769300搭配使用。 当使用 EVM 时、我能够与 BQSTUDIO 成功通信、但是当我使用 PCB 时、我无法与 BQ78350通信。 我尝试了 EV2400和 EV2300、但两次尝试都不成功。 SMB 线路仅连接到 BQ78350、尽管布局中有内部 MCU、但我没有单独放置它来测试 BQ78350通信线路。 我感觉系统实际上在工作、因为我可以在示波器中看到来自 VEN 引脚的脉冲。 我测量了 SMC 信号、其外观如下:
您对可能发生的情况有什么了解吗?
非常感谢!