This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:BPCAP &放大器;V33A 连接

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695703/ucd90160a-bpcap-v33a-connections

器件型号:UCD90160A

我们可以在以下参考文档中找到 BPCAP 和 V33A 引脚连接的差异:

1) V33A:

   a.)数据表第48页和原理图指南(SLVUB50)第2页:连接到4.99欧姆电阻器。

   b.)评估板(SLVU423) PG 10:连接到铁氧体磁珠(100MHz 时为220 Ω)

 

2) BPCAP:

   a.)数据表 PG 48和评估板(SLVU423) PG 10:连接到0.1uF

   b.)数据表 PG 50和原理图指南(SLVUB50)第2页:连接到1.0uF。

 

您能帮助我们调和这些差异、并建议与这些引脚的正确连接吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    对于#1、电阻器和铁氧体磁珠都将起作用。 铁氧体将为高频噪声提供更好的滤波、但价格略高。  

    对于#2、请将0.1uF 与0.01uF 并联用于 BCAP 引脚。  

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    V33A。 请在 V33A 和 V33D 之间使用4.99欧姆电阻。
    BPCAP。 0.1uF + 0.01uF 或1.0uF + 0.01uF 均正常。 但1uF+0.01uF 的性能优于0.1uF+0.01uF。
    此致
    Yihe