请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD90160A 我们可以在以下参考文档中找到 BPCAP 和 V33A 引脚连接的差异:
1) V33A:
a.)数据表第48页和原理图指南(SLVUB50)第2页:连接到4.99欧姆电阻器。
b.)评估板(SLVU423) PG 10:连接到铁氧体磁珠(100MHz 时为220 Ω)
2) BPCAP:
a.)数据表 PG 48和评估板(SLVU423) PG 10:连接到0.1uF
b.)数据表 PG 50和原理图指南(SLVUB50)第2页:连接到1.0uF。
您能帮助我们调和这些差异、并建议与这些引脚的正确连接吗?