请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76PL455EVM 您好!
在电源方面、当电池中有多余的功率并且连接的电源(12V)不足以存储多余的功率时、会发生什么情况? 此外、在电源没有足够的能量来完全平衡电池的反向情况下会发生什么情况? 在后一种情况下、电池是否会平衡到较低的容量、或者它们是否保持一半的平衡? 此外、如果电路板以菊花链形式连接、一个电路板是否优先于其他电路板、或者它们是否都在有限的功率情况下平等共享电源?
谢谢、
亚历山大