This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455EVM:电源和电池平衡

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697810/bq76pl455evm-power-supply-and-cell-balancing

器件型号:BQ76PL455EVM

您好!  

在电源方面、当电池中有多余的功率并且连接的电源(12V)不足以存储多余的功率时、会发生什么情况? 此外、在电源没有足够的能量来完全平衡电池的反向情况下会发生什么情况? 在后一种情况下、电池是否会平衡到较低的容量、或者它们是否保持一半的平衡? 此外、如果电路板以菊花链形式连接、一个电路板是否优先于其他电路板、或者它们是否都在有限的功率情况下平等共享电源?

谢谢、

亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    恐怕我在理解您的情景时遇到了困难。 您能否提供图表?

    pl455由其监测的电池供电。 平衡也是被动完成的-它通过 EQ 引脚打开 MOSFET、通过电阻器耗散能量。 未转移余额。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    很抱歉、我想引用具有主动平衡功能的电路板、例如 TIDA-00817。 我的问题是关于连接到电池组的外部电池、以便对电池进行充电并保持电池的多余电量。 如果已充电的12V 外部电池连接到已过度充电的电池组、则过量充电会发生什么情况。 假设所有电池均为4.4V、其设置的最大电压为4.2V。 它是否会将此能量发送到已连接到堆栈的完全外部12V? 我希望这能消除混乱。

    谢谢、

    Alexander Hernandez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    通常、我没有看到有人遇到过这种情况。 但是、如果是这种情况、则需要对电池或12V 进行少量放电以处理平衡电流。

    通常(与 TIDA-00817一样)、12V 电池上的外部 OV/UV 也会停止平衡、在这种情况下不会发生传输。