This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61230A:施加重负载瞬态时输出电压下冲过低

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61230A, TPS61236P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677829/tps61230a-output-voltage-undershoot-too-low-when-applying-a-heavy-load-transient

器件型号:TPS61230A
主题中讨论的其他器件: TPS61236P

您好、

我们将 tps61230a 用作从3V 到4.4V 电源到5V 线路的升压转换器。 在这一行上、我们有一个 USB 端口和一个调制解调器。 当调制解调器进行传输时、电流消耗高达1.5A、速度相当快。 这会导致升压电压输出下降至4.4V、从而断开 USB 器件并阻止调制解调器传输。 是否有任何方法可以将压降降至大约4.8至4.9V 的水平、以防止出现这些问题、或者是否有推荐的升压器件。 下面是升压转换器的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    支持该器件的工程师目前已不在办公室、您可以在下周初找到答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否尝试将 C18增大至47pF 并检查是否有改进。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们设法使用47pF 电容器来降低纹波。 我们想知道该升压转换器是否能够在输出电压为5V 且输入电压介于3.0和4.4V 之间时持续支持高达3A 的电流。 如果不能、是否有类似的器件可用于满足此电流要求? 什么是开关谷值电流限制?它如何影响升压的最大输出电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果输入电压为3V、TPS61230A 支持2.8A、如果电流高达3A、则某些器件会触发电流限制。 如果您可以将输入电压增加到3.3V、则器件可以输出3A。

    其他解决方案是 TPS61236P、可支持3V 至3A 的电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您贾斯珀、

    TPS61236P 看起来是更好的选择。 为了进一步扩展我们的设计、我们在升压输出端有一个超级电容器。 目前、我们使用限流器对其进行充电(在升压和超级电容器之间)。 但是、在浪涌情况下、我们的限制器将持续关闭并重新启动。 该 TPS61236P 指出、它具有一个电流调节环路、可最大程度地输出电流。 这种新的升压转换器是否能够处理电压为5V 时具有0.65F 的超级电容器的浪涌电流? 芯片上的此功能是输出最大电流、还是完全关断电流? 如果我们决定使用此芯片、我们是否可以消除电流限制器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定器件是否消除了限流器、这取决于您的要求。 我建议您应用 EVM 进行评估。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有 EVM 板并将其集成到系统中。 电流调节环路将浪涌电流限制为所需的量。 我认为有一个嗡嗡声与电流调节环路的踢进相关。  我们成功地消除了连接到超级电容器的限流器。

    谢谢!