This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:基于 Qmax 更新的电量监测计精度

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698229/bq28z610-fuel-gauge-accuracy-based-on-qmax-update

器件型号:BQ28Z610

我提出这个问题的前提是、假设最初已在监测计上执行了学习周期。

如果放电深度(DOD)较低的发生率较高、那么随着时间的推移、这是否会由于 Qmax 的不频繁更新而对电量监测计的精度产生不利影响? (笑声) 还是最大误差会补偿?

对于低 DOD、通过的电荷将少于37%、这基于 SLUA364B、会阻止 Qmax 更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的问题将在接下来的几天由我回答、请耐心等待我回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、最大误差将根据周期数量的增加进行补偿。 28z610能够处理低速率的 DSG 或罕见的循环。 但是、对于此类情况、我们建议在 IT 监测配置中启用 FAST_Qmax_FLD、并启用 RSOC_CONV 和 RELEASE_JUTO_OK 设置以确保精度。