This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找钛酸锂电池(LTO) 2.4V 电池充电器

Guru**** 2540070 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24773, BQ24618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700062/looking-for-lithium-titanate-battery-lto-2-4v-cell-charger

主题中讨论的其他器件:BQ24773BQ24618

大家好、

我已经调查过、可能适用的充电器很少–BQ24773、BQ24618、也可能有其他充电器。

所有这些器件的主要问题是其 Vbatlv–预充电电压阈值–对于 BQ247XX 来说太高–或者太低(BQ246XX)、因此我们无法正确处理这些电池的预充电阶段、我们也无法配置此电压(Vbatlowv)。  

您对此有什么建议吗? 是否有要发布的新器件?

提前感谢、

此致、

Shai Berman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    遗憾的是、我们的产品系列中不使用适用于 LTO 电池的充电器。

    您能告诉我们此类电池的应用是什么吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该应用适用于个人监控便携式设备、
    我可以通过邮件共享电池规格,可能其他设备也足以为 LTO 电池充电。
    您是否认为值得检查、请提供建议?

    谢谢、
    Shai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、
    查看 LTO 电池的规格将会有所帮助、以便我们了解充电要求。